링 구성원 추가/편집 대화 상자 매개 변수

링 구성원 추가/편집
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
DHCP 풀
스위치에 구성된 동적 호스트 구성 프로토콜(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) IP 주소 풀의 이름을 지정합니다. DHCP IP 주소 풀은 스위치가 연결된 장치에 할당할 수 있는 사용 가능한 IP 주소의 범위(또는 풀)입니다.
링 구성원 유형
DHCP 풀에 추가된 링 구성원의 유형을 나타냅니다. 링 구성원 유형을 선택할 수 있습니다.
  • 단일
    - 단일 링 구성원이 DHCP 풀에 추가됩니다.
  • 다중
    - 다중 링 구성원이 DHCP 풀에 추가됩니다.
링 구성원
스위치가 링 감독자인 경우 링에 있는 장치의 순서를 지정합니다. 스위치는 항상 링 구성원 1입니다.
2보다 크거나 같은 링 구성원 수에 대해 사용 가능한 값은 2입니다.
호스트 이름
단일 링 구성원의 경우 링과 연결된 호스트에 대한 설명이 포함된 이름을 정의합니다.
사용 가능한 값은 최대 길이가 64인 ASCII 문자입니다.
IP 주소
스위치 포트에 할당된 IP 주소를 정의합니다. IP 주소는 선택한 포트에 예약되어 있으며 일반 DHCP 동적 할당에 사용할 수 없습니다. IP 주소는
DHCP 풀
보기에 지정된 풀의 주소여야 합니다.
사용 가능한 값은 0부터 255까지입니다. 첫 번째 8진수는 127이 아니어야 하고 224보다 작아야 합니다.
시작 링 구성원
링 구성원이 여러 개인 경우 범위의 링 구성원 시작 값을 지정합니다.
끝 링 구성원
링 구성원이 여러 개인 경우 범위의 링 구성원 끝 값을 지정합니다.
시작 IP 주소
링 구성원이 여러 개인 경우 범위의 IP 주소 시작 값을 지정합니다.
끝 IP 주소
링 구성원이 여러 개인 경우 범위의 IP 주소 끝 값을 지정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal