장치 정보 보기 매개 변수

장치 정보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
ID
장치 정보를 표시합니다.
  • 공급업체
  • 제품 유형
  • 제품 이름
  • 수정 버전
  • 제품 코드
  • 일련 번호
주/부 폴트 상태
주 폴트 및 부 폴트 상태 값을 표시합니다.
  • 없음
  • 복구할 수 없음
  • 복구할 수 있음
구성됨
스위치 구성 값을 표시합니다.
  • 비기본 구성
  • 기본 구성
소유자 있음
I/O 연결이 있는지 여부를 나타내는 예 또는 아니오 값이 표시됩니다.
장치 ID
일치
또는
불일치
를 표시하여 물리적 장치가
개요
보기에 지정된 내용과 일치하는지 여부를 나타냅니다.
이 매개 변수는
개요
보기에 지정된 장치에 대한
전자 키 지정
또는
부 수정 버전
선택을 고려하지 않습니다. 일치 조건이 존재하려면 다음이 일치해야 합니다.
  • 공급업체
  • 제품 유형
  • 제품 코드
  • 주 수정 버전
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
장치 초기화
현재 구성 파일로 초기화 작업(전원 껐다 켜기)을 시작합니다.
팁
:
암호 확인
대화 상자가 나타날 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal