시작 사설 IP 주소

항목 유형
이
서브넷
인 경우
시작 사설 IP 주소
는 이 테이블에 표시된 서브넷 마스크의 크기와 일치해야 합니다.
서브넷 마스크
시작 사설 서브넷 주소
255.255.0.0
마지막 두 8진수가 0이어야 합니다.
예: 192.168.0.0
255.255.255.0
마지막 8진수가 0이어야 합니다.
예: 192.168.1.0
255,255,255,128
마지막 8진수가 0 또는 128이어야 합니다.
예: 192.168.1.0 또는 192.168.1.128
255,255,255,192
마지막 8진수는 다음 숫자 중 하나여야 합니다.
  • 0
  • 64
  • 128
  • 192
예: 192.168.1.64
255,255,255,224
마지막 8진수는 다음 숫자 중 하나여야 합니다.
  • 0
  • 32
  • 64
  • 96
  • 128
  • 160
  • 192
  • 224
예: 192.168.1.32
255,255,255,240
마지막 8진수는 다음 숫자 중 하나여야 합니다.
  • 0
  • 16
  • 32
  • 48
  • 64
  • 80
  • 96
  • 112
  • 128
  • 144
  • 160
  • 176
  • 192
  • 208
  • 224
  • 240
예: 192.168.1.16
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal