장치 초기화
보기에서 변경한 내용으로 인해 장치가 전원 켜짐 상태로 돌아가야 하는 경우 보기에서
장치
초기화
를 선택하여 전원 껐다 켜기를 에뮬레이트합니다.
중요:
장치를 초기화하면 장치에 대한 연결과 장치를 통해 연결된 다른 모든 장치에 대한 연결이 중단됩니다. 또한 다른 컨트롤러로부터의 연결이 끊어질 수 있습니다.
이러한 경우 연결 중단을 허용할 수 있는지 확인합니다. 현재 제어에 사용 중인 장치에서는 연결을 중단하지 않아야 합니다.
장치를 초기화하려면
- 장치에 대한 탭에서장치 정보를 선택합니다.
- 장치 정보보기에서장치초기화를 선택합니다.
- 변경 내용 적용에서예를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.