포인트 보기 매개 변수

포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
입력 필터
꺼짐 -> 켜짐/켜짐 -> 꺼짐 필터 시간
꺼짐에서 켜짐으로(
꺼짐 -> 켜짐
) 및 켜짐에서 꺼짐으로(
켜짐 -> 꺼짐
)의 전환을 지연하는 밀리초 단위 값을 지정합니다. 이 지연은 노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 경우에 유용합니다.
타임스탬프 래치
CST 또는 CIP Sync에서 타임스탬프를 래치하려면 선택합니다.
  • CST
    . 승인되지 않은 이벤트를 덮어쓰지 않도록 모든 협정 시스템 타이머(Coordinated System Timer, CST) 전환을 래치합니다.
  • CIP Sync
    . CIP Sync를 사용할 수 있는 경우 장치에서 CIP Sync를 사용하여 타임스탬프를 기록합니다. 타임스탬프 쌍을 수신하는 경우 CST 또는 협정 세계 표준시(Coordinated Universal Time, UCT)를 사용하여 확인란 타임스탬프를 지웁니다.
타임스탬프 캡처 활성화
꺼짐 -> 켜짐
및
켜짐 -> 꺼짐
이벤트를 캡처할 각 입력 포인트를 선택합니다. 확인란을 선택하면 해당하는 입력 포인트에 대해 지정된 이벤트가 캡처됩니다.
채터 감지
입력 포인트에 연결된 장치의 채터링 신호를 감지하고 해당 데이터를 무시합니다. 신호가 채터로 간주되기 전에 지정된 시간 내에 허용할 입력 전환 횟수를 지정하십시오.
  • 이벤트 수.
    입력 전환 횟수입니다.
  • 시간.
    밀리초 단위의 기간입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal