CIP Sync에 타임스탬프 사용
CIP Sync를 사용할 수 있는 경우 장치에서 CIP Sync를 사용하여 타임스탬프를 기록합니다. 기능을 사용하지 않는 경우 쌍이 수신되면 협정 시스템 타이머(Coordinated System Timer, CST) 또는 협정 세계 표준시(Coordinated Universal Time, UCT)를 사용하여 타임스탬프를 기록합니다.
이 매개 변수는
CIP Sync 10X FIFO 모드
또는 포인트당 CIP Sync
연결에 대해 구성된 1756-IB16ISOE 수정 버전 2 장치에만 사용할 수 있습니다. 수정 버전 1에서는 매개 변수를 사용할 수 없습니다.CIP Sync에 타임스탬프를 사용하려면
- 장치에 대한 탭에서포인트를 선택합니다.
- 포인트보기에서타임스탬프 래치를 선택한 다음CIP Sync를 선택합니다.
- 확인을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.