채터 감지 활성화
채터 감지를 사용하면 장치의 입력 포인트에 연결된 장치로부터의 채터링 신호(예: 실패한 접점에서의 빠른 전환)를 감지하고 데이터를 무시할 수 있습니다. 일반적으로 채터 신호로 인해 입력이 비교적 짧은 시간에 여러 번 잘못 전환됩니다.
채터 감지를 활성화하려면
- 장치에 대한 탭에서포인트를 선택합니다.
- 포인트보기에서 각 입력 포인트에 대해 다음을 수행합니다.
- 채터 감지 > 활성화열에서 확인란을 선택하여 채터 감지를 활성화합니다.
- 채터 감지 > 이벤트 수열에서 입력을 채터로 간주하기 전에 지정된 시간에 발생할 수 있는 허용 가능한 입력 전환 횟수를 입력합니다.
- 채터 감지 > 시간열에서 입력 전환 횟수를 카운트할 기간(밀리초)을 입력합니다.
- 확인을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.팁:각 열의 머리글에 있는 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 열의 모든 확인란을 한번에 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.