CST 래치 정보

협정 시스템 타이머(Coordinated System Timer, CST) 래치를 사용하면 이벤트 시퀀스 장치의 타임스탬프가 기록된 후 입력 데이터를 덮어쓰지 않도록 할 수 있습니다.
포인트
보기에서
CST에서 타임스탬프 래치
가 활성화되면 장치는 특정 횟수의 입력 전환(예: 포인트당 CST 모드에서는 첫 번째 전환)에 대한 타임스탬프만 기록하고 이후 입력 전환은 컨트롤러에서 이미 수신한 타임스탬프 데이터를 지울 때까지 무시합니다.
CST에서 타임스탬프 래치
가 비활성화되면 장치는 모든 입력 전환에 대한 타임스탬프를 기록하고, 컨트롤러에서 데이터를 충분히 빠르게 승인하지 않으면 이전에 기록된 타임스탬프 데이터를 덮어쓸 수 있습니다.
FIFO 모드에서는 첫 번째 입력 전환의 타임스탬프가 기록된 직후와 각 요청된 패킷 간격(Requested Packet Interval, RPI)에서 이벤트 시퀀스 장치가 현재 이벤트의 입력 데이터를 컨트롤러로 전송합니다.
이 기능은 장치 전체를 기준으로 설정되며 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal