채터 감지 정보
이벤트 시퀀스 장치에 결선된 폴트 있음 입력 장치를 감지하기 위해 장치에서는 채터 감지를 사용하여 입력 중 하나에 연결된 장치의 채터 신호(예: 실패한 접점으로부터 빠른 전환)를 감지하고 데이터를 무시할 수 있습니다. 고려하지 않으면 채터는 타임스탬프에 대한 장치를 유효하지 않은 입력 전환으로 만들 수 있습니다. 일반적으로 채터 신호로 인해 입력이 비교적 짧은 시간에 여러 번 잘못 전환됩니다.
입력에 대해 채터 감지를 구성하려면 특정 시간 내에서 허용되는 입력 전환 횟수를 정의해야 합니다.
- 입력 전환 횟수가 구성된 기간에 지정된 횟수를 충족하면 장치가 채터의 포인트를 입력 장치 결함으로 간주하고 마지막 전환을 무시하고(즉, 버퍼에서 전환에 대한 모든 타임스탬프 데이터가 지워짐) 채터가 지속되는 동안 모든 후속 전환을 무시합니다.
- 특정 시간의 이벤트 수가 정의된 수보다 작으면 입력이 채터되지 않고 모든 전환에 대한 타임스탬프가 기록됩니다.
- 입력이 채터 중인 경우 해당 입력에 해당하는 폴트 비트가 설정됩니다.
- 포인트가 채터로 들어간 후 포인트가 더 이상 채터되지 않을 때까지 해당 입력의 모든 전환이 무시됩니다. 구성된 채터 시간이 경과하고 입력에서 새로운 전환이 발생하지 않으면 입력이 더 이상 채터되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.