장치가 폴트 모드에 있을 때 출력 상태 지정
통신 폴트가 발생하여 장치가 통신 폴트 모드로 전환될 때 각 출력 포인트의 동작을 지정합니다.
장치가 폴트 모드에 있을 때 출력 상태를 지정하려면
- 장치에 대한 탭에서구성을 선택합니다.
- 구성보기의출력 상태 기간 > 폴트 모드열에서 각 출력 포인트에 대해 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 꺼짐.통신 폴트 모드에서 출력이 0 또는 꺼짐이 됩니다.
- 켜짐.통신 폴트 모드에서 출력이 1 또는 켜짐이 됩니다.
- 보류.통신 폴트 모드에서 출력이 현재 레벨을 유지합니다.
- 확인을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.