구성 보기 매개 변수
구성
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
1756 디지털 진단 출력 장치에서, 연결이 랙에 대해 구성된 경우 진단 구성 및 I/O 데이터가 지원되지 않습니다. 연결이 데이터에 대해 구성된 경우 진단 구성 및 I/O 데이터가 지원됩니다. 지원되는 진단은 카탈로그 번호에 따라 결정됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
출력 상태 기간 프로그램 모드 | 컨트롤러가 프로그램 모드로 전환될 때 각 출력의 동작을 지정합니다.
|
출력 상태 기간 폴트 모드 | 통신 폴트가 발생하여 장치가 통신 폴트 모드로 전환될 때 각 포인트의 출력 동작을 지정합니다.
|
진단 활성화 대상: 필드 전원 손실 | 디지털 출력 장치에 대한 필드 전원 손실 감지를 사용합니다. 이 진단은 1756 디지털 AC 진단 출력 장치에서만 사용할 수 있습니다. |
진단 래치 활성화 | 진단 구성원이 트리거된 후에도 설정된 상태로 유지되도록 장치의 각 포인트에서 진단 구성원을 래치하도록 구성합니다. |
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우 | 프로그램 모드에서 통신에 실패하는 경우 출력 동작을 지정합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.