포인트 보기
포인트
보기에서는 개별 포인트 레벨에서 장치를 구성합니다.포인트
보기를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.- 입력 포인트 상태가 변경될 때 데이터 전송을 사용합니다.
- 지원되는 경우 결선의 개방 회로 감지 활성화.
- 지원되는 경우 디지털 입력 장치에 대한 필드 전원 손실 감지 활성화.
- 지원되는 경우 진단 구성원이 트리거된 후에도 설정된 상태로 유지되도록 진단 구성원의 래치 활성화.
의견을 작성 부탁드립니다.