출력 상태 확인

명령 처리된 상태가 켜짐인 경우 출력의 실제 상태가 명령 처리된 상태와 동일한지 확인합니다. 출력 포인트가 켜짐으로 명령 처리되었는데 꺼짐으로 잘못 전환된 경우에는 폴트가 감지됩니다. 이 진단은 출력 포인트가 켜짐으로 명령 처리된 경우에만 사용할 수 있습니다.
전제 조건
  • 연결이 데이터에 대해 구성되어 있는지 확인합니다.
출력 상태를 확인하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    포인트
    를 선택합니다.
  2. 포인트
    보기의
    출력 확인 진단 활성화
    열에서 확인할 각 포인트에 대한 확인란을 선택합니다.
  3. 확인
    을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal