컨트롤러가 프로그램 모드에 있을 때 출력 상태 지정

컨트롤러가 프로그램 모드로 전환될 때 각 출력 포인트의 동작을 지정합니다. 프로그램 모드에서는 컨트롤러의 출력이 무시되고 출력이 선택한 동작에 따라 동작합니다.
컨트롤러가 프로그램 모드에 있을 때의 출력 상태를 지정하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    포인트
    를 선택합니다.
  2. 포인트
    보기의
    출력 상태 기간 > 프로그램 모드
    열에서 각 출력 포인트에 대해 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 꺼짐.
      프로그램 모드에서 출력이 0 또는 꺼짐이 됩니다.
    • 켜짐.
      프로그램 모드에서 출력이 1 또는 켜짐이 됩니다.
    • 보류.
      프로그램 모드에서 출력이 마지막 상태를 유지합니다.
  3. 확인
    을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal