펄스 테스트 실행

펄스 테스트는 출력 로드 장치의 상태를 변경하지 않고 출력 회로 기능을 확인하는 기능입니다. 펄스 테스트에서는 출력을 켜고 명령이 실행될 때 출력이 발생하는지 확인합니다. 장치는 출력 로드 장치에서 상태를 변경하기에 충분한 시간을 확보하기 전에 출력의 변경을 감지합니다.
전제 조건
  • 컨트롤러가 실행 모드에 있는지 확인합니다.
펄스 테스트를 실행하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    포인트
    를 선택합니다.
  2. 포인트
    보기의
    펄스 테스트
    열에서 각 출력 포인트에 대해
    테스트
    를 선택합니다.
  3. 확인
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal