포인트 보기 매개 변수

포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
연결이 랙에 대해 구성된 경우 진단 구성 및 I/O 데이터가 지원되지 않습니다. 연결이 데이터에 대해 구성된 경우 진단 구성 및 I/O 데이터가 지원됩니다. 지원되는 진단은 카탈로그 번호에 따라 결정됩니다.
매개 변수
설명
출력 상태 기간
프로그램 모드
컨트롤러가 프로그램 모드로 전환될 때 각 출력의 동작을 지정합니다.
  • 꺼짐
    . 프로그램 모드에서 출력이 0 또는 꺼짐입니다.
  • 켜짐
    . 프로그램 모드에서 출력이 1 또는 켜짐입니다.
  • 보류
    . 프로그램 모드에서 출력이 마지막 상태를 유지합니다.
출력 상태 기간
폴트 모드
통신 폴트가 발생하여 장치가 통신 폴트 모드로 전환될 때 각 포인트의 출력 동작을 지정합니다.
  • 꺼짐
    . 통신 폴트 모드에서 출력이 0 또는 꺼짐입니다.
  • 켜짐
    . 통신 폴트 모드에서 출력이 1 또는 켜짐입니다.
  • 보류
    . 통신 폴트 모드에서 출력이 현재 레벨을 유지합니다.
진단 활성화 대상:
출력 확인
명령 처리된 상태가 켜짐인 경우 출력의 실제 상태가 명령 처리된 상태와 동일한지 확인합니다. 출력 포인트가 켜짐으로 명령 처리되었는데 꺼짐으로 잘못 전환된 경우에는 폴트가 감지됩니다. 이 진단은 출력 포인트가 켜짐으로 명령 처리된 경우에만 사용할 수 있습니다.
진단 활성화 대상:
로드 없음
필드 결선 없음 또는 로드 누락 감지를 사용합니다. 이 진단은 출력 포인트가 꺼짐으로 명령 처리된 경우에만 사용할 수 있습니다.
진단 활성화 대상:
필드 전원 손실
디지털 출력 장치에 대한 필드 전원 손실 감지를 사용합니다. 이 진단은 1756 디지털 AC 진단 출력 장치에서만 사용할 수 있습니다.
진단 래치 활성화
진단 구성원이 트리거된 후에도 설정된 상태로 유지되도록 장치의 각 포인트에서 진단 구성원을 래치하도록 구성합니다.
펄스 테스트
출력 로드 장치의 상태를 변경하지 않고 출력 회로 기능을 확인합니다. 펄스 테스트에서는 출력을 켜고 명령이 실행될 때 출력이 발생하는지 확인합니다. 장치는 출력 로드 장치에서 상태를 변경하기에 충분한 시간을 확보하기 전에 출력의 변경을 감지합니다.
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우
프로그램 모드에서 통신에 실패하는 경우 출력 동작을 지정합니다.
  • 출력을 프로그램 모드 상태로 유지.
  • 출력을 폴트 모드 상태로 변경.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal