진단 초기화

진단
보기에서 각 입력 포인트에 대한 진단을 초기화합니다.
진단을 초기화하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    진단
    을 선택합니다.
  2. 진단
    보기에서 해당하는 포인트 및 진단에 대해
    초기화
    를 선택합니다.
    • 전자 퓨즈.
      출력 포인트에 열 과부하가 발생했는지 또는 출력 포인트에 트립된 전기 퓨즈가 있는지 감지합니다. 과부하는 장치가 과다한 전류 흐름으로 인해 과열되는 경우에 발생합니다. 1756-IB16D 또는 1756-IA8D에는 사용할 수 없습니다.
    • 래치된 진단
      . 래치된 진단을 초기화하고 채널의 모든 폴트를 지웁니다. 폴트가 여전히 존재하면 폴트가 다시 래치됩니다. 1756-OA8E가 어댑터 아래에 랙 최적화 연결을 통해 추가된 경우에는 사용할 수 없습니다. 1756-OV16E, 1756-OB16E, 1756-OV32E 및 1756-OB8EI에는 사용할 수 없습니다.
  3. 확인
    을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal