프로그램 모드에서 통신에 실패하는 경우의 장치 출력 동작 지정

프로그램 모드에서 통신에 실패하는 경우 비격리 아날로그 출력 장치의 출력 동작을 선택합니다.
중요:
실행 모드에서 통신에 실패하는 경우 출력은 항상 폴트 모드로 전환됩니다.
프로그램 모드에서 통신에 실패하는 경우의 장치 출력 동작을 지정하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    채널
    을 선택합니다.
  2. 채널
    보기에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 출력을 프로그램 모드 상태로 유지
    • 출력을 폴트 모드 상태로 변경
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal