채널 보기 매개 변수(출력)
채널
또는 출력 채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다. |
출력 유형 | 채널의 출력 유형을 설정합니다. |
출력 범위 | 출력 유형의 출력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한 출력 유형 에 따라 달라집니다. |
출력 상태 기간 프로그램 모드 | 컨트롤러가 프로그램 모드로 전환될 때의 채널 동작을 결정합니다.
|
출력 상태 기간 폴트 모드 | 컨트롤러에 폴트가 발생하여 더 이상 장치와 통신하지 않을 때의 채널 출력 상태 동작을 지정합니다.
|
높음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 높음 엔지니어링 에 해당합니다.높음 신호 는 낮음 신호 보다 커야 합니다. |
낮음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 에 해당합니다. |
단위(신호) | 높음 신호 및 낮음 신호 의 측정 단위를 표시합니다. |
높음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링 은 높음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
낮음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링 은 낮음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
단위(엔지니어링) | 높음 엔지니어링 및 낮음 엔지니어링 및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다. |
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우 | 프로그램 모드에서 통신에 실패하는 경우 출력 동작을 지정합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.