채널 보기 매개 변수

채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
사용 가능한 매개 변수는 선택한
데이터 형식
에 따라 다릅니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
입력 유형
채널의 입력 유형을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 전압
  • 전류
입력 범위
입력 유형의 입력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한
입력 유형
에 따라 달라집니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • -10 V ~ 10 V
  • 0 V ~ 5 V
  • 0 V ~ 10 V
  • 0 mA ~ 20mA
높음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
높음 엔지니어링
에 해당합니다.
높음 신호
는
낮음 신호
보다 커야 합니다.
낮음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
낮음 엔지니어링
에 해당합니다.
단위(신호)
높음 신호
및
낮음 신호
의 측정 단위를 표시합니다.
높음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 엔지니어링
은
높음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
낮음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 엔지니어링
은
낮음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
단위(엔지니어링)
높음 엔지니어링
및
낮음 엔지니어링
및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다.
디지털 필터
입력의 디지털 1차 래그 필터에 대한 시간 상수(밀리초)를 지정합니다. 디지털 필터는 장치에서 선택한 채널의 입력 데이터 노이즈 과도 특성을 평탄화합니다. 값이 0이면 필터가 사용되지 않습니다.
경보 비활성화
프로세스 경보가 생성되는지 여부를 결정합니다.
  • 선택하면 장치에서 프로세스 경보가 생성되지 않습니다.
  • 선택 취소하면 장치에서 프로세스 경보가 생성됩니다.
실시간 샘플(Real Time Sample, RTS)
장치에서 입력 채널을 스캔하는 빈도(밀리초)를 지정합니다. 채널이 스캔되면 장치에서 데이터를 멀티캐스트합니다.
선택한 실시간 샘플(Real Time Sample, RTS) 기간이 전체 장치에 적용됩니다. 각 채널에 대해 다른 값을 설정할 수 없습니다.
장치에서 새로운 판독값을 준비하는 빈도는 RTS 기간으로 제어됩니다. 요청된 패킷 간격(Requested Packet Interval, RPI)은 장치에서 컨트롤러에 현재 판독값을 전송하는 빈도를 컨트롤합니다. 이상적으로는 샘플링 시 각 판독값이 컨트롤러에 한 번만 전송되도록 RTS와 RPI가 동일해야 합니다.
장치 필터(-3dB)
지정된 주파수를 시작으로 입력 신호를 감쇠합니다. 선택된 주파수보다 높은 주파수의 입력 신호는 많이 감쇠됩니다. 선택된 주파수보다 낮은 주파수는 거의 감쇠되지 않습니다.
선택한 장치 필터 주파수가 전체 장치에 적용됩니다. 각 채널에 대해 다른 값을 설정할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal