실시간 샘플(Real Time Sample, RTS) 기간 지정

입력 채널
보기에서 장치의 실시간 샘플(Real Time Sample, RTS) 기간을 지정합니다. RTS 속도는 아날로그 입력 장치에서 수신 데이터를 샘플링하는 빈도를 지정합니다.
채널X
보기에서 각 채널을 구성할 수 있습니다.
RTS 기간을 지정하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    입력 채널
    을 선택합니다.
  2. 입력 채널
    보기의
    실시간 샘플(Real Time Sample, RTS)
    에 장치 입력을 샘플링할 빈도를 나타내는 시간(밀리초 단위)을 입력합니다.
  3. (선택 사항) 랙의 모든 1756-IF4FXOF2F 장치에 대해 샘플링이 수행되는 시간을 동기화하려면
    샘플링을 다른 장치와 동기화
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal