입력 채널 보기 매개 변수
입력 채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다. |
입력 유형 | 채널의 입력 유형을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
입력 범위 | 입력 유형의 입력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한 입력 유형 에 따라 달라집니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
높음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 높음 엔지니어링 에 해당합니다.높음 신호 는 낮음 신호 보다 커야 합니다. |
낮음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호 는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 에 해당합니다. |
단위(신호) | 높음 신호 및 낮음 신호 의 측정 단위를 표시합니다. |
높음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링 은 높음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
낮음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링 은 낮음 신호 에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
단위(엔지니어링) | 높음 엔지니어링 및 낮음 엔지니어링 및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다. |
디지털 필터 | 입력의 디지털 1차 래그 필터에 대한 시간 상수(밀리초)를 지정합니다. 디지털 필터는 장치에서 선택한 채널의 입력 데이터 노이즈 과도 특성을 평탄화합니다. 값이 0이면 필터가 사용되지 않습니다. |
경보 비활성화 | 프로세스 경보가 생성되는지 여부를 결정합니다.
|
실시간 샘플(Real Time Sample, RTS) | 장치에서 입력 채널을 스캔하는 빈도(밀리초)를 지정합니다. 채널이 스캔되면 장치에서 데이터를 멀티캐스트합니다. 선택한 실시간 샘플(Real Time Sample, RTS) 기간이 전체 장치에 적용됩니다. 각 채널에 대해 다른 값을 설정할 수 없습니다. 장치에서 새로운 판독값을 준비하는 빈도는 RTS 기간으로 제어됩니다. 요청된 패킷 간격(Requested Packet Interval, RPI)은 장치에서 컨트롤러에 현재 판독값을 전송하는 빈도를 컨트롤합니다. 이상적으로는 샘플링 시 각 판독값이 컨트롤러에 한 번만 전송되도록 RTS와 RPI가 동일해야 합니다. |
샘플링을 다른 장치와 동기화 | 랙에 있는 모든 1756-IF4FXOF2F 장치가 샘플을 채취하는 시간을 동기화하도록 허용합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있으며 이는 동기화되지 않음을 의미합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.