장치 보정 시작

장치 입력 및 출력을 보정하여 정확도를 최적화할 수 있습니다. 응용 프로그램 보정 화면에서 전체 프로세스를 안내합니다.
전제 조건
  • 컨트롤러가 온라인 상태이고 프로그램 모드인지 확인합니다.
  • 출력 장치에서 제어하거나 입력 장치에서 추적하는 프로세스를 중지합니다. 보정 프로세스 중 제어 기능이 저하될 수 있습니다.
  • 입력 신호의 연결을 끊고 테스트 신호를 연결합니다. 보정 프로세스 중에는 정상적인 입력 신호에 의존하는 제어에서 이러한 신호를 확인할 수 없습니다.
  • 출력 신호를 끊고 해당 측정기를 연결합니다. 보정 프로세스 중에는 이 장치의 출력에 의존하는 제어에서 이러한 출력을 확인할 수 없습니다.
  • 여러 입력 범위에서 1756-OF4 및 1756-OF8 장치를 보정할 수 있습니다. 구성 보기에서 적절한
    출력 범위
    또는
    입력 범위
    를 선택합니다.
    중요:
    • 보정이 시작되면 모든 입력 채널이 현재 값과 폴트에서 고정됩니다. 제어 기능이 저하될 수 있습니다.
    • 보정은 장치와 직접 상호 작용하면서 이 장치를 사용하려고 하는 컨트롤러를 무효화합니다.
    • 보정 프로세스로 인해 제어 기능이 저하될 수 있습니다.
    • 보정 프로세스를 시작할 때 실시간 연결이 열려 있으면 모든 장치 포인트가 폴트 상태가 됩니다.
장치 보정을 시작하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    보정
    을 선택합니다.
  2. 보정
    보기에서
    보정 시작
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal