보정할 장치 채널 선택
보정할 장치 채널을 하나 이상 선택합니다. 모든 조합의 채널을 그룹으로 보정하거나 모든 채널을 한 번에 보정할 수 있습니다. 매번 장치의 모든 채널을 보정하는 것이 좋습니다. 그러면 보정 판독값을 일관적으로 유지하여 장치 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.
보정할 장치 채널을 선택하려면
- 장치에 대한 탭에서보정을 선택합니다.
- 보정보기에서보정 시작을 선택합니다.
- 보정 마법사 - 보정할 채널 선택에서 보정할 각 채널에 대해보정확인란을 선택합니다.
- 보정 방법을 선택합니다.
- 그룹별로 채널 보정.선택한 모든 전압 채널에 기준 신호를 동시에 적용한 후 모든 전류 채널에 동시에 적용합니다.
- 한 번에 하나씩 채널 보정.기준 신호를 한 번에 한 채널에 적용하고 결과를 기록한 후 다음 채널로 계속 진행합니다.
- 다음을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.