보정 보기 매개 변수

보정
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
중요:
보정 모드가 시작되면 모든 입력 채널이 현재 값과 폴트에서 고정됩니다. 제어 기능이 저하될 수 있습니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널을 표시합니다.
보정 범위
현재 선택되어 있는 장치에 따라 채널이 보정될 범위를 표시합니다.
보정 범위
는 고정될 수도 있고 구성 중에 선택한 입력 범위에 따라 달라질 수도 있습니다.
보정 게인
현재 채널에 적용되고 있는 보정 게인 수정 계수를 표시합니다.
보정 오프셋(카운트)
현재 채널에 적용되고 있는 DAC/ADC 카운트의 보정 오프셋 수정 계수를 표시합니다.
보정 상태
채널의 기존 보정이 잘못된 보정으로 간주되는지 여부를 나타냅니다. 다음의 경우 잘못된 보정으로 간주합니다.
  • 채널이 한 번도 보정되지 않은 경우
  • 채널이 실패하고 마지막 보정 시도 중 보정이 중단된 경우
보정 시작
보정 프로세스를 시작합니다. 전류 또는 전압 응용 프로그램에 1756-OF4 또는 1756-OF8 장치를 사용하는 경우
구성
보기에서 적절한
출력 범위
또는
입력 범위
를 선택합니다.
컨트롤러가 온라인 상태인 경우에만 사용 가능합니다.
마지막 보정 날짜
장치가 마지막으로 보정된 날짜를 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal