제어에 사용되는 장치. 장치 ID 불일치.

현재 제어에 사용되고 있는 장치에서는 보정을 수행할 수 없습니다. 모든 채널이 현재 값으로 고정되고 제어가 중단될 수 있습니다. 보정을 계속하기 전에 중요한 정보를 읽고 이해하십시오.
중요:
  • 정상 작동에서 장치는 제어 신호에서 연결되는데 보정은 장치를 이 신호에서 분리하여 기준 신호에 연결합니다.
  • 보정 중에 출력 장치는 컨트롤러에서 요청한 데이터 값으로 출력을 업데이트하지 않습니다. 현재 보정이 진행 중인 채널에서는 출력이 보정 프로세스를 기준으로 전환될 수 있습니다.
  • 보정 중에는 컨트롤러가 제어 대상인 시스템에서 발생하는 신호 측정값을 입력 장치로부터 받지 않습니다.
또한 소프트웨어의 장치와 실제 물리적 장치가 일치하지 않습니다. 보정 프로세스를 중지하려면
취소
를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal