값이 범위에 못 미침
다음 오류 조건 중 하나가 발생합니다.
조건 | 솔루션 |
|---|---|
채널X 디지털 필터 값이 범위보다 낮습니다. 값 = 'xx', 최솟값 = 0. | 0보다 큰 값을 입력합니다. |
채널X 사용자 폴트 값이 범위보다 낮습니다. 값 = 'x', 최솟값 = -32,768. | -32,768보다 큰 값을 입력합니다. |
RTS 값이 범위보다 낮습니다. 값 = 'xx', 최솟값 = 'yy'입니다. | 최솟값보다 큰 값을 입력합니다. |
채널X 프로그램 사용자 정의 값이 범위보다 낮습니다. 값 = 'x', 최솟값 = -32,768. | -32,768보다 큰 값을 입력합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.