검색
1734 안전 이산
테스트 출력 보기 매개 변수
매개 변수
설명
포인트
구성이 적용되는 포인트의 번호를 나타냅니다.
포인트 모드
각 포인트에 대한 모드를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
사용 안 함
(기본값). 테스트 출력 포인트가 사용되지 않습니다.
표준
. 테스트 출력 포인트가 표준 출력으로 구성됩니다.
펄스 테스트
. 테스트 출력 포인트가 테스트 출력으로 구성됩니다.
전원 공급 장치
. 테스트 출력 포인트가 전원 공급 장치 출력으로 구성됩니다.
음소거 램프
. 테스트 출력 포인트가 음소거 출력으로 구성됩니다. 이 옵션은 포인트 01 및 포인트 03에 대해서만 사용할 수 있습니다.
테스트 출력 보기
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal