회전 속도계 보기 매개 변수

이 보기의 매개 변수
다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
  • 실행 모드
  • 프로젝트 안전 보안 모드
  • 포인트 모드
    =
    사용 안 함
  • 범위
    ≠
    회전 속도계
매개 변수
설명
채널
구성이 적용되는 채널을 나타냅니다.
이중 낮음 감지
각 채널에 대한 이중 낮음 감지 모드를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 꺼짐
    (기본값)
  • 켜짐
트리거
각 채널에 대한 트리거 모드를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 하강 에지
    (기본값)
  • 상승 에지
오프 레벨
각 채널에 대한 회전 속도계 꺼짐 레벨을 볼트 단위로 지정합니다. 유효한 값은 0V에서 23V까지입니다. 기본값은 5V입니다.
온 레벨
각 채널에 대한 회전 속도계 켜짐 레벨을 볼트 단위로 지정합니다. 유효한 값은 1 V에서 24 V까지입니다. 기본값은 11 V입니다.
켜짐 레벨
값은
꺼짐 레벨
값보다 커야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal