안전 입력 보기 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 구성이 적용되는 채널을 나타냅니다. |
유형 | 쌍의 채널에 대한 안전 입력 모드를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
유형 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
|
불일치 시간 | 각 채널에 대한 불일치 시간을 표시합니다. 유효한 값의 범위는 0ms에서 65,530ms(10ms 단위)까지입니다. 장치가 등가 모드에 있을 때 기본값은 100ms입니다. 불일치 시간 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
|
데드밴드 | 각 채널에 대한 데드밴드 값을 표시합니다. 유효한 값은 0~30000(엔지니어링 단위)입니다. 기본값은 0입니다. 데드밴드 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
|
채널 오프셋 | 채널 오프셋 값을 표시합니다. 유효한 값은 -32,768~32,767(엔지니어링 단위)입니다. 기본값은 0입니다. 채널 오프셋 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
|
입력 오류 래치 시간 | 입력 오류 래치 시간을 지정합니다. 유효한 값의 범위는 0ms에서 65,530ms(10ms 단위)까지입니다. 기본값은 1000 ms입니다. 입력 오류 래치 시간 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.