입력 보기 매개 변수
팁:
등가
안전 입력 모드에서 쌍의 채널은 동일한 구성 값을 갖습니다(채널 1은 채널 0, 채널 3은 채널 2를 따름).매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 구성이 적용되는 채널을 나타냅니다. |
포인트 모드 | 각 채널에 대한 포인트 입력 모드를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
포인트 모드 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
|
범위 | 각 입력 채널에 대한 입력 범위를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
범위 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
|
필터 | 각 입력 채널에 대한 필터 옵션을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
필터 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
|
높음 엔지니어링 | 각 채널에 대한 높음 엔지니어링 값을 지정합니다. 유효한 값은 -30,000~30,000(엔지니어링 단위)입니다. 기본값:
높음 엔지니어링 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
팁: 경보 값은 입력 보기에 정의된 엔지니어링 단위로 배율 조정되어야 합니다. |
낮음 엔지니어링 | 각 채널에 대한 낮음 엔지니어링 값을 지정합니다. 유효한 값은 -30,000~30,000(엔지니어링 단위)입니다. 범위 값을 변경하면 기본값은 0으로 설정됩니다.낮음 엔지니어링 다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
팁: 경보 값은 입력 보기에 정의된 엔지니어링 단위로 배율 조정되어야 합니다. |
센서 전원 공급 장치 | 각 센서에 전원이 공급되는 방법을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
팁: 모듈 을 선택하여 포인트 가드 아날로그 입력 장치에 연결된 센서에 전원을 공급합니다. 이를 통해 장치는 센서 전력 손실을 감지할 수 있습니다.중요: 모듈 센서 전원에 대해 채널이 구성된 경우 전원을 켤 때 채널에서 센서 전원 진단이 실행되어 센서가 작동 중이고 테스트의 0.5초 간격 내에 전류를 끌어오는지 확인합니다. 또한 테스트에서는 채널이 과전류 또는 저전류가 아님을 확인합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.