경보 보기 매개 변수
이 보기의 매개 변수
다음 조건에서 음영으로 표시됩니다.
- 실행 모드
- 프로젝트 안전 보안 모드
- 포인트 모드=사용 안 함
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
높음 높음 및 낮음 낮음 경보 활성화 | 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 개별 채널에 대해 높음 높음 및 낮음 낮음 프로세스 경보를 활성화하거나 비활성화합니다. |
높음 높음 | 높음 높음 경보 트리거 포인트를 설정합니다. 유효한 값 범위는 -32768 ~ 32767입니다. 기본값은 32767입니다. 높음 높음 값은 높음 값보다 크거나 같아야 합니다. |
낮음 낮음 | 낮음 낮음 경보 트리거 포인트를 설정합니다. 유효한 값 범위는 -32768 ~ 32767입니다. 기본값은 0입니다. 낮음 낮음 값은 낮음 값보다 작거나 같아야 합니다. |
높음 높음 및 낮음 낮음 데드밴드 | 입력 값이 경보 트리거 포인트의 데드밴드 범위 내에 있는 한 높음 높음 또는 낮음 낮음 경보가 설정되면 비활성화되지 않는 값을 지정합니다. 데드밴드는 프로세스 값이 경보 임계값 근처를 가리킬 때 경보가 설정과 해제를 순환하는 것을 방지합니다. 유효한 값 범위는 0 ~ 32767입니다. 기본값은 0입니다. |
높음 및 낮음 경보 활성화 | 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 개별 채널에 대해 높음 및 낮음 프로세스 경보를 활성화하거나 비활성화합니다. |
높음 | 높음 경보 트리거 포인트를 설정합니다. 유효한 값 범위는 -32768 ~ 32767입니다. 기본값은 32767입니다. 높음 값은 낮음 값보다 커야 합니다. |
낮음 | 낮음 경보 트리거 포인트를 설정합니다. 유효한 값 범위는 -32768 ~ 32767입니다. 기본값은 0입니다. 낮음 값은 낮음 낮음 값보다 커야 합니다. |
높음 및 낮음 데드밴드 | 입력 값이 경보 트리거 포인트의 데드밴드 범위 내에 있는 한 높음 또는 낮음 경보가 설정되면 비활성화되지 않는 값을 지정합니다. 데드밴드는 프로세스 값이 경보 임계값 근처를 가리킬 때 경보가 설정과 해제를 순환하는 것을 방지합니다. 유효한 값 범위는 0 ~ 32767입니다. 기본값은 0입니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.