테스트 출력 보기 매개 변수

매개 변수
설명
포인트
구성이 적용되는 포인트의 번호를 나타냅니다.
포인트 모드
각 포인트에 대한 모드를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 사용 안 함
    (기본값). 테스트 출력 포인트가 사용되지 않습니다.
  • 표준
    . 테스트 출력 포인트가 표준 출력으로 구성됩니다.
  • 펄스 테스트
    . 테스트 출력 포인트가 테스트 출력으로 구성됩니다.
  • 전원 공급 장치
    . 테스트 출력 포인트가 전원 공급 장치 출력으로 구성됩니다.
  • 음소거 램프
    . 테스트 출력 포인트가 음소거 출력으로 구성됩니다. 이 옵션은 포인트 03 및 포인트 07에 대해서만 사용할 수 있습니다.
포인트 모드
실행 모드 또는 프로젝트가 안전 보안 상태일 때 음영으로 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal