개요 보기 매개 변수
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
시리즈 | 장치 시리즈를 표시합니다. |
수정 버전 | 주 장치 및 부 장치 펌웨어 수정 레벨을 표시합니다. |
전자 키 지정 | 장치에 사용되는 전자 키 지정을 표시합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다. |
입력 상태 | 장치에 대한 입력 상태 유형을 표시합니다. |
입력 데이터 | 장치에 대한 입력 연결 유형을 표시합니다. |
출력 데이터 | 장치에 대한 출력 연결 유형을 표시합니다. |
데이터 형식 | 상위 항목과 장치 간에 교환되는 데이터 형식을 표시합니다. |
제어 | 장치 정의 대화 상자에 구성된 현재 장치의 제어 소스를 표시합니다. |
장치 정의 | 수정, 전자 키 지정, 기타 장치별 값을 변경할 수 있는 장치 정의 대화 상자를 엽니다. |
안전 네트워크 번호 | 48비트 숫자를 입력하여 중개 브리지 장치에 의해 잘못 보내진 연결 요청이 수락되는 것을 방지합니다. 동일한 브리지 장치에 연결된 안전 장치는 동일한 안전 네트워크에 없어도 되며 다른 안전 네트워크 번호를 가질 수 있습니다. 다음 두 가지 형식 중에서 선택합니다.
이 필드는 실행, 안전 잠금됨 및 안전 서명 모드에서 음영으로 표시됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.