출력 보기 매개 변수

매개 변수
설명
포인트
구성이 적용되는 포인트의 번호를 나타냅니다.
포인트 작동 유형
포인트 쌍에 대한 평가 방법을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 단일
    . 각 포인트가 개별적으로 평가됩니다.
  • 이중
    . 포인트는 쌍(정상적으로 열림/정상적으로 열림 또는 정상적으로 닫힘/정상적으로 닫힘)으로 평가됩니다.
포인트 작동 유형
실행 모드 또는 프로젝트가 안전 보안 상태일 때 음영으로 표시됩니다.
포인트 모드
각 출력 포인트에 대한 모드를 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 사용 안 함
    (기본값). 출력 포인트가 사용되지 않습니다.
  • 안전 펄스 테스트
    . 출력 포인트가 테스트 펄스와 함께 사용됩니다.
  • 안전
    . 출력 포인트가 테스트 펄스 없이 사용됩니다.
포인트 모드
실행 모드 또는 프로젝트가 안전 보안 상태일 때 음영으로 표시됩니다.
출력 오류 래치 시간
안전 출력 오류가 래치되는 최소 시간을 지정합니다.
유효한 값의 범위는 0ms에서 65,530ms(10ms 단위)까지입니다. 기본값은 1000 ms입니다.
출력 오류 래치 시간
실행 모드 또는 프로젝트가 안전 보안 상태일 때 음영으로 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal