빠른 연결 보기

빠른 연결 기능을 사용하면 장치가 시작 프로세스, 특히 EtherNet/IP 통신을 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 이 보기를 사용하여 빠른 연결 기능을 켜거나 끕니다.

빠른 연결 켬

빠른 연결은 연결이 처음 설정되면 활성화됩니다. 활성화되면 빠른 연결 기능은 모든 이더넷 포트를 다음과 같이 자동 설정합니다.
  • 속도 = 100Mbps
  • 이중 = 전체
  • 자동 협상 = 끔
  • 자동 크로스오버 케이블 감지(Auto-MDIX) = 끔
BootP 또는 DHCP를 구성하는 경우 빠른 연결은 구성을 수동으로 변경하고 현재 IP 주소를 유지합니다.
DANGER:
잠재적인 연결 중단. 빠른 연결이 작동하면 중복 IP 감지가 완료되기 전에 I/O 데이터가 교환이 발생합니다. 중복 IP 주소는 이 장치에 대한 연결을 중단합니다. 중복 주소 노드에 대한 연결이 끊어질 수 있습니다.

빠른 연결 끔

빠른 연결 기능을 끄면 모든 이더넷 포트를 다음과 같이 자동 설정합니다.
  • 자동 크로스오버 케이블 감지(Auto-MDIX) = 켬
이더넷 포트를 자동 협상으로 초기화하거나 IP 주소를 DHCP 요청으로 초기화하려면 필요에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 장치 웹 페이지에서 설정을 변경합니다.
  • 호스팅 소프트웨어에서 설정을 변경합니다.
  • 공장 초기화를 수행합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal