폴트/프로그램 동작 보기 매개 변수(1732E-8CFGM8R, 1732E-16CFGM12R)
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포인트 | 구성이 적용되는 포인트를 나타냅니다. |
출력 상태 기간 프로그램 모드 | 컨트롤러의 모드가 프로그램으로 변경될 때 각 출력의 동작을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
출력 상태 기간 폴트 모드 | 컨트롤러에서 출력 장치로의 연결이 끊어졌을 때 각 출력의 동작을 지정합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
이 매개 변수는 실행 모드에서 사용할 수 없습니다. |
주의:
프로그램 모드 또는 폴트 모드를 켜면 포인트가 입력 또는 출력으로 사용되는지 여부에 관계없이 자체 구성된 모든 포인트에 출력 전압이 적용됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.