포인트 보기 매개 변수(출력 장치)

포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 나타냅니다.
출력 상태 기간
프로그램 모드
컨트롤러가 프로그램 모드로 전환할 때 각 출력의 동작을 결정합니다. 프로그램 모드에서는 컨트롤러의 출력이 무시되고 출력이 다음 조건에 따라 동작합니다.
  • 꺼짐
    - 출력이 0 또는 꺼짐
  • 켜짐
    - 출력이 1 또는 켜짐
  • 보류
    - 출력이 마지막 상태에서 유지됨
출력 상태 기간
폴트 모드
통신 폴트가 발생하고 장치가 통신 폴트 모드로 전환된 후 각 포인트의 출력에 수행할 작업을 지정합니다.
  • 꺼짐
    - 출력이 0 또는 꺼짐
  • 켜짐
    - 출력이 1 또는 켜짐
  • 보류
    - 출력이 마지막 상태에서 유지됨
폴트 모드 출력 상태
기간
최종 폴트 상태로 전환하기 전에 출력 상태가 유지되는 시간을 결정합니다.
폴트 모드 출력 상태
최종 상태
폴트 모드 출력 상태 기간 경과 후 장치가 켜짐 또는 꺼짐으로 전환되는지 여부를 결정합니다. 기본 최종 상태는 꺼짐입니다. 기간에 대해 영구를 선택하면 최종 상태 설정이 무시되고 장치가 전류 폴트 모드 상태를 유지합니다.
프로그램 모드에서 연결 실패 시 모드
프로그램 모드에서 통신이 실패하는 경우 출력 동작을 결정합니다.
  • 출력을 프로그램 모드 상태로 유지
  • 출력을 폴트 모드 상태로 변경
진단 활성화
이 옵션을 선택하면 포인트에서 단락 및 단선 감지를 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal