PV 범위의 단위 선택

PV 상한 범위
및
하한 범위
값에 대한
PV 단위
를 선택하려면
PV 단위 선택
을 사용합니다.
PV 범위의 단위를 선택하려면
  1. 장치에 대한 탭에서
    채널
    을 확장한 다음 개별 채널을 확장합니다.
  2. HART 명령
    을 선택합니다.
  3. HART 명령
    보기에서
    HART 장치 PV 범위 구성 활성화(명령 35, 명령 47)
    확인란을 선택한 다음 (
    ...
    )를 선택합니다.
  4. PV 단위 선택
    에서 다음 매개 변수를 지정합니다.
    • 범주
      단위의 범주(예: 전원, 전기 및 온도)를 선택합니다. 적절한 범주가 없는 경우
      ID 값 입력
      이 할당됩니다.
    • PV 단위
      범주에 연결된 측정 단위입니다.
      범주
      가
      ID 값 입력
      으로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.
    • PV 단위 ID
      단위에 연결된 단위 ID입니다.
      범주
      가
      ID 값 입력
      인 경우 1에서 255 사이의 값이 할당됩니다. 기본값은 32입니다.
  5. 확인
    을 선택하여 변경 내용을 확인하고 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal