HART 명령 보기 매개 변수
HART 명령
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
HART 장치 PV 댐핑 구성 활성화(명령 34) | HART 필드 장치가 PV 댐핑 에 입력된 값을 사용하여 자동으로 구성되었음을 나타냅니다. 필드 장치가 연결되어 있는 경우 장치가 채널에 연결된 필드 장치로 명령 34를 보냅니다.이 확인란이 선택 취소되면 PV 댐핑 을 사용할 수 없습니다. |
PV 댐핑 | HART 필드 장치의 PV 댐핑 값을 지정합니다. |
HART 장치 PV 범위 구성 활성화(명령 35, 명령 47) | HART 필드 장치가 이러한 상자에 입력된 값을 사용하여 구성되었음을 나타냅니다.
확인란이 선택 취소되면 다음 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
|
PV 단위 | PV 상한 범위 및 PV 하한 범위 의 단위를 나타냅니다.( ... )를 선택하여 PV 범위의 단위를 선택합니다. |
PV 상한 범위 | PV 상한 범위를 지정합니다. 값이 PV 하한 범위 보다 크거나 같아야 합니다. |
PV 하한 범위 | PV 하한 범위를 지정합니다. 값이 PV 상한 범위 보다 작거나 같아야 합니다. |
PV 전송 기능 | 루프 전류와 1차 변수의 디지털 값 사이에 사용되는 전송 기능을 지정합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.