제한 보기 매개 변수
제한
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
높음 고정 | 프로세스 내에서 출력이 취할 수 있는 최댓값입니다(범위: -1.0E11 ~ 1.0E11). 기본값은 100입니다. 이 값은 낮음 고정 값보다 커야 합니다. 높음 제한 위의 출력이 요청될 경우 높음 제한 경보가 설정되며 출력 신호는 구성된 높음 제한에서 유지됩니다. |
낮음 고정 | 프로세스 내에서 출력이 취할 수 있는 최소값입니다(범위: -1.0E11 ~ 1.0E11). 기본값은 0입니다. 이 값은 높음 고정 값보다 작아야 합니다. 낮음 제한 아래의 출력이 요청될 경우 낮음 제한 경보가 설정되며 출력 신호는 구성된 낮음 제한에서 유지됩니다. |
모든 경보 비활성화 | 경보가 사용되지 않을 경우 모든 경보를 사용하지 않도록 설정합니다. |
실행 모드의 램프 | 실행 모드 중에 출력 램핑을 사용하도록 설정합니다. 실행 모드 중에는 출력 변경이 최대 램프 비율로 제한됩니다. |
프로그램 모드로 램프 | 프로그램 모드로 전환할 때 출력 램핑을 사용하도록 설정합니다. 프로그램 값으로 전환할 때 출력 변경이 최대 램프 비율로 제한됩니다. |
폴트 모드 및 최종 폴트 상태로 램프 | 폴트 모드 또는 최종 폴트 상태로 전환할 때 출력 램핑을 사용하도록 설정합니다. 폴트 값 또는 최종 폴트 상태로 전환할 때 출력 변경이 최대 램프 비율로 제한됩니다. |
램프 비율 | 출력이 엔지니어링 단위/초로 전환되도록 허용되는 최대 속도를 정의하는 램프 비율 값입니다. 출력 램핑이 사용되는 경우 이 값은 다음 값보다 크거나 같아야 합니다. (High Engineering - Low Engineering)/1000 |
의견을 작성 부탁드립니다.