채널 보기 매개 변수(HART 입력)

채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 보여줍니다.
입력 범위
전류 입력의 입력 범위를 결정합니다.
HART 활성화
채널에서 HART 기능을 사용하도록 설정합니다.
높음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
높음 엔지니어링
에 해당합니다.
높음 신호
는
낮음 신호
보다 커야 합니다.
낮음 신호
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 신호
는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시
낮음 엔지니어링
에 해당합니다.
단위(신호)
높음 신호
및
낮음 신호
의 측정 단위를 표시합니다.
높음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
높음 엔지니어링
은
높음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
낮음 엔지니어링
배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다.
낮음 엔지니어링
은
낮음 신호
에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다.
단위(엔지니어링)
높음 엔지니어링
및
낮음 엔지니어링
및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다.
디지털 필터
입력의 일시 노이즈를 평활화하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0에서 32,767 사이의 범위로 설정합니다. 0으로 설정하면 필터링이 발생하지 않습니다.
경보 비활성화
프로세스 경보가 생성되는지 여부를 결정합니다.
  • 선택하면 장치에서 프로세스 경보가 생성되지 않습니다.
  • 선택 취소하면 장치에서 프로세스 경보가 생성됩니다.
진단 활성화
이 옵션을 선택하면 채널에서 단락 및 단선 감지를 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal