경보 보기 매개 변수
경보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
모든 경보 비활성화 | 장치에서 4개의 프로세스 경보(LL, L, H 및 HH) 또는 비율 경보를 생성하지 않도록 하고 경보 구성 속성에 액세스할 수 없도록 합니다. |
높음 높음 제한 | 트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 위로 올라가면 HHAlarm이 1로 설정됩니다. |
높음 제한 | 트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 위로 올라가면 HAlarm이 1로 설정됩니다. |
낮음 제한 | 트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 아래로 내려가면 LAlarm이 1로 설정됩니다. 낮음 경보 제한은 낮음 낮음 제한보다 크거나 같고, 높음 제한보다 작아야 합니다. |
낮음 낮음 제한 | 트리거 포인트를 엔지니어링 단위로 설정합니다. 입력 신호가 이 제한 아래로 내려가면 LLAlarm이 1로 설정됩니다. 낮음 낮음 제한은 낮음 제한보다 작거나 같아야 합니다. |
데드밴드 | 채널 데이터가 프로세스 경보의 데드밴드 값 상한 또는 하한 범위 내에 있으면 경보 조건이 사라지더라도 프로세스 경보 상태 비트를 설정된 상태로 유지합니다. 이 데드밴드 값은 엔지니어링 단위로 입력됩니다. |
비율 경보 제한 | 이 채널에서 입력 샘플 간 변화율이 이 필드에 엔지니어링 단위로 지정된 비율을 초과하는지 여부를 설정합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.