구성, 장치 정의 범피 확인 대화 상자
장치 구성 또는 장치 정의를 변경했기 때문에 다중 컨트롤러 시스템의 컨트롤러 작동이 영향을 받을 수 있습니다.
이러한 변경 내용을 적용하기 전에
모듈 금지
를 선택하여 장치를 금지할 수 있습니다. 이 연결이 배타적 소유자 또는 입력 전용 연결이고 장치를 금지한 경우 이 연결을 다시 설정할 때까지 다른 컨트롤러와의 모든 수신 전용 연결을 열 수 없습니다(새로 재구성된 장치에서 수신된 데이터가 잘못 중단되는 것을 방지).- 변경 내용을 적용하려면예를 선택합니다. 이는 다른 컨트롤러에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 편집 세션(프로필 변경 내용이 보류 중)으로 돌아가려면아니요를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.