서버 보기

서버
보기에서는 장치가 서버로 작동될 경우 사용하는 TCP 및 UDP 포트를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. EtherNet/IP는 TCP/IP 또는 UDP/IP를 통신에 사용합니다.
장치 프로필이 구성 가능한 TCP 또는 UDP 서버와 온라인으로 연결되어 있는 경우 설정을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 포트를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
  • TCP 또는 UDP 포트에 대한 정보를 봅니다.
  • 통신을 새로 고쳐 장치의 최신 포트 정보를 가져옵니다.
    팁:
    서버
    보기의 정보는 온라인 상태이고 구성 가능한 포트가 제공되는 경우에만 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal