검색
PVMultiPortPages2
장치와의 통신 새로 고침
새로 고침
을 사용하면 장치에서 최신 데이터를 수동으로 검색하고 표시할 수 있습니다.
팁:
통신을 새로 고치기 전에
설정
을 선택하여 장치에 데이터를 씁니다.
장치와의 통신을 새로 고치려면
정보를 표시할 장치의 탭에서
새로 고침
을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal