인터넷 프로토콜 보기
인터넷 프로토콜
보기를 사용하여 장치의 인터넷 프로토콜(Internet Protocol, IP) 설정을 보고 구성합니다. 이러한 설정에 따라 장치와 네트워크에서 데이터가 라우팅되는 방법이 정의됩니다. 이 보기에 구성된 값은 온라인 상태에서 사용할 수 있습니다.에서 실행 중인 컨트롤러 장치의 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
- IP 설정을 확인합니다.
- 통신을 새로 고쳐 장치의 최신 IP 설정 정보를 가져옵니다.
에서 실행 중인 컨트롤러 장치와 컨트롤러가 아닌 장치의 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
- 장치에 대해 원하는 구성 모드를 선택합니다.
- 수동 구성 옵션을 사용하는 경우 IP 설정을 입력합니다.
- IP 설정을 확인합니다.
- 장치에서 통신을 새로 고쳐 최신 포트 구성 설정 정보를 가져옵니다.
IP 설정은 수동 또는 자동으로 구성할 수 있으며 장치에 따라 BOOTP 또는 DHCP 프로토콜을 이용하여 얻어집니다.
팁:
IP 주소는 장치의 스위치를 사용하여 설정할 수 있습니다(장치를 통한 IP 주소 설정을 지원하는 장치의 경우).
이 방법을 사용하는 경우 장치 측면의 레이블에 나와 있는 스위치 설정, 결과 IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이 주소에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.