인터넷 프로토콜 - 모듈 보기

인터넷 프로토콜 - 모듈
보기를 사용하여 장치의 인터넷 프로토콜(Internet Protocol, IP) 설정을 구성합니다. 이러한 설정에 따라 장치와 네트워크에서 데이터가 라우팅되는 방법이 정의됩니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
  • 장치에 대해 원하는 구성 모드를 선택합니다.
  • 수동 구성 옵션을 사용하는 경우 IP 설정을 입력합니다.
  • IP 설정을 확인합니다.
  • 장치에서 통신을 새로 고쳐 최신 포트 구성 설정 정보를 가져옵니다.
IP 설정을 수동으로 구성하거나 장치에 따라 BOOTP 또는 DHCP 프로토콜을 사용하여 자동으로 IP 설정을 가져옵니다.
팁:
장치의 스위치를 사용하여 IP 주소를 설정합니다. 이 방법을 사용하는 경우 장치 측면의 레이블에 나와 있는 스위치 설정, 결과 IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이 주소에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal