전자 키 지정
전자 키 지정은 컨트롤 시스템에서 잘못된 장치를 사용할 가능성을 줄여 줍니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다.
비교되는 속성은 다음과 같습니다.
속성 | 설명 |
|---|---|
공급업체 | 장치 제조업체. |
장치 유형 | 장치의 일반적인 유형(예: 디지털 I/O 장치). |
제품 코드 | 장치의 특정 유형. 제품 코드 는 카탈로그 번호에 매핑됩니다. |
주 수정 버전 | 장치의 기능을 나타내는 번호. |
부 수정 버전 | 장치의 동작 변경을 나타내는 번호. |
사용 가능한
전자 키 지정
옵션은 다음과 같습니다.키 지정 옵션 | 설명 |
|---|---|
호환 모듈 | 설치된 장치가 정의된 장치를 에뮬레이트할 수 있는 경우 프로젝트에 정의된 장치의 키를 수락할 수 있도록 합니다. 일반적으로, 호환 모듈 을 활용하면 장치를 다음과 같은 특성이 있는 다른 장치로 바꿀 수 있습니다.
|
키 지정 비활성화 | 장치와의 통신을 시도할 때 키 지정 속성이 고려되지 않음을 나타냅니다. 키 지정 비활성화 를 활용하면 프로젝트에 지정된 유형이 아닌 장치와 통신할 수 있습니다.주의: 키 지정 비활성화 를 사용할 때는 각별히 주의해야 합니다. 이 옵션을 잘못 사용하면 부상, 사망, 재산 피해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다.키 지정 비활성화 는 사용하지 않는 것이 좋습니다.키 지정 비활성화 를 사용하는 경우 해당 장치가 응용 프로그램의 기능 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부를 확인해야 할 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. |
정확히 일치 | 통신이 설정되려면 모든 키 지정 속성이 일치해야 한다는 것을 나타냅니다. 정확히 일치하지 않는 속성이 하나라도 있으면 장치와의 통신이 설정되지 않습니다. |
키 지정 옵션을 선택할 때는 각각의 옵션이 나타내는 의미를 신중하게 고려해야 합니다.
중요:
- 온라인 상태에서 전자 키 지정 매개 변수를 변경하면 장치 및 해당 장치를 통해 연결된 모든 장치에 대한 연결이 중단됩니다. 또한 다른 컨트롤러로부터의 연결이 끊길 수 있습니다.
- 장치에 대한 I/O 연결이 중단되면 데이터가 손실될 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.