연결 및 데이터 형식
기존 장치를 삭제한 다음 새 장치를 만들지 않고 언제든지 장치 정의를 변경합니다. 프로필은 새 설정에 사용할 모든 구성 데이터를 표시하려고 시도합니다. 표시할 수 없는 모든 구성 데이터는 기본값으로 설정됩니다. 새 설정이 적용되면 이러한 설정이 기본 구성이 되고 이전의 모든 데이터 형식 구성은 손실됩니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
입력 | 입력 및 구성 데이터 유형 및 태그를 생성합니다. 연결이 설정되면 연결에서 구성 데이터를 소유하고 입력 데이터를 공유합니다. |
출력 | 입력, 출력 및 구성 데이터 유형 및 태그를 생성합니다. 연결이 설정되면 연결에서 구성 및 출력 데이터를 소유하고 입력 데이터를 공유합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.